This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:RSSI 偏移

Guru**** 2551870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578902/cc2640-rssi-offset

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

使用命令"HCI_ReadRssiCmd"读取 RSSI 值时出现问题。

我采取的步骤如下:

1. 将"HCI_LE_TransmitterTestCmd"从 CC2650发送到 CC2640 (5dBm)。

2.在 CC2640上使用"HCI_LE_ReceiverTestCmd"。

3.在 CC2640上使用"HCI_ReadRsisCmd"并获得-30dBm 信号。

是否存在我不知道的偏移值、或者需要进行某种计算才能将5dBm 信号转换为-30dBm?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota、
    请参阅我的旧文章:
    e2e.ti.com/.../1828052
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的意见。
    我已经创建了一个定制 PCB、想要减去偏移来计算您之前的帖子中所述的损耗、但我不知道 CC2640的 RSSI 偏移的实际值。 它是在源代码中的某个位置声明的、还是有办法计算偏移量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要偏移。 HCI_ReadRssiCmd 将提供在输入射频引脚上接收到的正确 RSSI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不知道、但正如我在原始帖子中所述、dBm 的差异为35 (5dBm 输入、-30dBm RSSI 输出)、这让我假设损耗为35dbm。 这个假设是否正确、或者我是否误解了 RSSI 的整个概念?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota、
    该损耗的主要部分是路径损耗(信号在全向"拉伸"时自然功率降低、并像在气泡中充气一样在所有方向上传播。 对于典型设置、从发送器到接收器的35dB 损耗似乎是合理的。 天线和射频引脚之间的天线(取决于效率)和匹配电路也存在一些损耗。 您可以使用此帖子中的 Excel 工作表计算预期路径损耗:
    e2e.ti.com/.../375823
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应 Erik、Excel 工作表将会提供很多帮助。

    在解释我的情况时、我可能会留下重要的细节。
    一端是使用 CC2650DK 发送发送发送发送器测试、另一端是使用 CC2640芯片使用接收器测试的定制 PCB。 由于我的定制 PCB 未经无线电法授权、我需要在芯片之间使用一根电缆、以便仅通过电缆发送蓝牙信号。 话虽如此、电缆本身不超过一英尺、由于我直接连接了2个芯片、我假设损耗会相当低。 我得到的损耗(5dBm 发射功率、-30 RSSI = 35dbm 差)是否仍然是可行的结果?

    此外、您之前的回复中是否提供了经德州仪器授权的 Excel 表格? 我能说"由于此 Excel 表格是 TI 授权的、预期的损失为 x。"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哥打
    理想情况下、电缆中的损耗应仅为几 dB。 但是、您可能会有较大的失配损耗、具体取决于您如何连接同轴电缆以及射频路径的特定阻抗。 RSSI 动态范围和饱和将限制可呈现的最大信号强度。 此外、您还应了解 CC2640R2F 数据表中给出的绝对最大额定值。 最大输入射频电平不得超过5dBm。

    为了获得更可靠的结果并避免对器件造成潜在损坏、您应该在两个电路板之间添加一个30-40dB 衰减器、或者降低输出功率:
    HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_MINUSE_21_DBM);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入
    尽管我的问题尚未得到解决(仍有30多个恒定的 dBm 差异)、
    由于这个帖子正在拖拽、我现在将在这里结束它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、

    在 DK 中的 EM 板上、有一个电容器用于选择 PCB 天线或 SMA 连接器。 默认情况下、这安装在朝向 PCB 天线的位置。 这通常会在 SMA 连接器处产生~30dB 的损耗。

    我想您需要更改电容器的方向。 有关详细信息、请参阅 EM 原理图。

    谢谢、
    Fredrik