请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-4xD-RD 客户电路板遵循 CC2650EM-4xD-RD 设计。
在测量时、观察到以下载波频率偏移:
CC2650EM-7ID - 5.5KHz
客户电路板(基于 CC2650EM-4xD-RD)- 65KHz
有人指出、两者都完全处于150kHz 限制范围内。
问题:客户希望了解关键因素是什么(例如电容器、电感器、晶体、布局、电源、 等) 这可能会影响载波频率偏移、因此它们可以改进设计以匹配 TI 的设计。