This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640测试问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578753/cc2640-cc2640-test-question

器件型号:CC2640

2640.

我 使用 MT8852B 测试 蓝牙数据、但 MT8852B 找不到 该器件、连接如下(如果使用手机、可以找到该器件)

您能给我一些建议吗

谢谢、致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法看到附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用 SmartRF Studio 7发送数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的说法、我仅对器件和 MT8852B 表示支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有在 CC2640上运行任何应用、或使用 SmartRF Studio 7连接到 CC2640并使用 XDS110或 XDSs100v3调试器发送任何 BLE 数据包、我认为您的 CC2640不会进行任何传输、您的 MT8852B 不会拾取任何信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我在 PTM 中使用 CC2640, 但 找不到该器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您使用终端工具连接到 CC2640 PTM。 您是否参考 www.ti.com/.../swra530.pdf 并相应地执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yikai

    我 使用 SmartRF Studio 7发送数据包输出(TX)、使用其他器件可以接收 数据(RX)、但使用 MT8852B 仍然 找不到该器件、您是否可以使用 BLE 的 MT8852B 测试步骤、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 MT8852B 测试步骤。 我建议您联系 MT8852B 供应商的 FAE 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维德、您好。

    对于 BT PHY 测试、该仪器需要连接到测试器件的串行接口来发送各种 HCI 命令。

    启用 DTM 的最简单方法是使用 HostTest 示例项目对器件进行编程。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家!!

    我使用 CWM270可以测试数据、我将从 MT8852B 供应商处找到 FAE 支持。 谢谢!!