请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试使用定制板在 CC2640上运行 simple_peripheral 示例。 首先、我构建了堆栈并刷写了 CC2640、然后我构建了应用并开始调试。
调试器尝试交叉 BIOS_start()函数时。 它显示以下 警告!!
在未知断点停止。
在调试会话期间、我使用 观察窗口观察 BIOS_start()中使用的一些变量的值。
但是在 BIOS_start()执行前后,值保持不变。 下图突出显示了这些变量。 它还显示了出现的异常、如红色框所示。
如何解决这个问题? 我使用的是 IAR Workbench 7.70.2、I-jet 和 CC2640。
等待您的帮助。
此致