请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他部件:CC2640、 CC2650
尊敬的 TI 社区:
我们正在为采用 CC2640的客户电路板开发固件。 我们在此板上移植了 CC2650STK SensorTag 固件、但现在我们可以观察到一个奇怪的问题:
固件在客户电路板上运行;作为中央器件、我们将 SmartRF06与 CC2650EM 配合使用。 在 btool 中,我们设置了以下连接参数:
连接间隔:1600 (2000ms)
从器件延迟:4.
监控超时:3200 (32 000 ms)
当连接到客户的主板时,我们将在32秒后获得监督超时。 即使我们每2秒测量一次连接事件。
在 CC2650 SensorTag 上运行的同一固件不会出现监控超时、连接始终保持稳定。
有人能解释一下吗?
遗憾的是,我们没有 USB 软件狗,因此无法使用 TI 的数据包监听器。
谢谢
Steffen