This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:合适的开发套件

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579941/cc2640-suitable-development-kit

器件型号:CC2640

我需要将盖耳塞连接到 BT 无线电。 您能给我提供哪些开发套件最适合我吗? 我假设使用 CC2640或更大的芯片。 我从接线盒上有三根导线、其中包含来自 MIC 的信号、扬声器和接地端、需要通过具有 BT 无线电的 CC2640将其连接起来。 为了能够启动 BT 对讲机、我还需要向 CC2640和远程 BT PTT 添加 PTT 按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我们推荐使用 CC2640R2 LaunchPad 进行原型设计和评估。

    谢谢、
    Fredrik