请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640、
我们尝试 将 MFRC522 RFID 读取器与 CC2650-Launchpad 相连。 RFID 读取器的库适用于 Arduino、但尚未移植到 ARM 内核。 我应该尝试修改现有库吗? 它使用 SPI 与微控制器进行通信、那么如何实现与 CC2650的相同功能呢?
我发现 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Cc2640_Adding_a_UART_or_SPI_driver_to_a_Sample_Project 比较合适、但 SPI 器件上的引脚不匹配。 MFRC 522上的引脚为:
|
信号 |
|
MISO |
|
MOSI |
| SDA |
| SCK |
RST |
根据 wiki、SPI 器件上的引脚为:
| 信号 |
|---|
| MRDY |
| SRDY |
| MISO |
| MOSI |
| CLK |
此外、该页面还使用 CC2640以及 SmartRF 评估板。 CC2650 Launchpad 上的等效引脚是什么?