This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:是否可以将 TX 功率设置为低于-21dB?

Guru**** 2551780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577397/cc2640-is-it-possible-to-set-tx-power-lower-than--21-db

器件型号:CC2640

是否可以将 CC2640上的 TX 功率设置为低于-21dB? 我看到 HCI_EXT_SET_TX_POWER 定义为零、并且是使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 可以设置的最低 TX 功率。 是否可以编辑 API 的源代码以使 TX 功率更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    遗憾的是、无法修改 API 的源代码以降低 TX 功率。 这些电源设置在生产过程中被锁定、无法修改。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    如果您在 ble_user_config.c 中查看 PA 表,您将看到每个设置的定义如下:TX_POWER_MINUE_21_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x07、3、0x0C)。 GEN_TX_POWER_VAL 中的字段是 IB、GC 和 TC、在 TRM 章节23.3.4.16中对此进行了说明。

    最低额定设置为-21dBm、对于该设置、IB 为7、GC 为3 (在本例中、我们不关心 TC)。 对于 GC、较高的值意味着较低的增益、而3是最大值。 换言之、GC 的功耗是可以实现的。 但是 Ib 为7、较低的数字将降低输出功率。 因此、应该可以通过减小 IB 值来进一步降低输出功率。

    由于我们尚未测试或表征任何低于7的 IB 值、因此无法保证其工作效果或不工作效果、这正是您真正需要了解的问题。

    谢谢、
    Fredrik