This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:具有+5dBm 的 FCC ETSI

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580048/cc2640-fcc-etsi-with-5dbm

器件型号:CC2640

是的、

要在巴西认证我的器件、显然我需要启用+5dBm 的 TX 测试模式。

到目前为止、我能够执行以下命令:

HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNTUNCHADD_CARRIER、freq);和 HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNCHADDEG_CARRIER、freq);

但这是否会设置 TX 功率 tp +5dBm? 在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/FCC_ETSI_Test 中 、我发现使用了0dBm。

当我浏览我的源代码时、我会在 l.h 中找到函数 LL_EXT_ModemTestTx 的声明 该评论说:

注意:BLE 器件将以最大功率传输。

最大功率是否为+5dBm?  我可以简单地调用此函数来启用测试模式吗? 我可以在通过 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 激活的测试模式上影响 TX 功率吗?

此致

Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您查看供应商特定指南(可在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\docs 中找到)、则此 API 的说明表明您可以使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd 更改输出功率、否则默认值为0dBm。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    这是一个很好的信息。 您知道我何时需要调用此命令吗? 进入测试模式之前? 在进入测试模式后? 我会去尝试、但手头没有 HF 测量设备...

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我会在进入测试模式之前调用它、例如在您的初始化函数中。

    祝你一切顺利