This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-5D-RD:SPP BLE 客户端挂起仅20秒

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577053/cc2650em-5xd-rd-spp-ble-client-hangs-for-exactly-20-seconds

器件型号:CC2650EM-5D-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我们正在 launchpad 中使用 SPP BLE Server、在 cc2650_5XD 定制板中使用 SPP BLE 客户端。

我们正在进行连接、数据传输、终止和休眠等方面的周转、间隔为5秒。 这会无限重复 连续工作。 在客户端之间完全挂起20秒。

即使在此期间服务器正在广播。客户端不会捕获服务器、也不会连接到该服务器。  

我们仅在客户端中启用 power_saving。 在该挂起期间、客户端处于活动模式。

请帮助我们解决这个问题  

此致、

Santhanarayanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhanarayanan、您好!

    是否在默认项目中观察到此挂起、或者您是否进行了任何修改?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我们修改了代码。
    我可以亲自向您分享代码。

    谢谢、
    Santhanarayanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我们发现这是 TGAP_CONN_EST_Superv_TIMEOUT (20S)的影响。
    我们更改了应用的值。

    我们希望在此超时后进行编码。
    我们是否应该知道在这个 TGAP_CONN_EST_Superv_TIMEOUT 之后、执行将立即转到何处?
    它将在应用程序中执行的任何唯一行?

    请帮帮我们。

    谢谢、
    Santhanarayanan