This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:HCI_EXT_ModemTestTxCmd API 信息

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576875/cc2640-hci_ext_modemtesttxcmd-api-information

器件型号:CC2640

您好、香榭丽舍

我对 HCI_EXT_ModemTestTxCmd API 有一些疑问更多信息。

根据 API 列表、此函数为"以与指定射频通道相对应的频率使用调制或未调制载波音调启动连续发送器调制解调器测试。使用 HCI_EXT_EndModemTestCmd 命令结束测试"。

但是、这篇描述没有提到什么数据是模块化数据。 例如、类似的"HCI_EXT_ModemHopTestTxCmd"提到了"使用调制载波并传输伪随机9位数据的37字节数据包"。

那么、这个"HCI_EXT_ModemTestTxCmd"是否调制了与伪随机9位数据的37字节数据包相同的源数据?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HCI_EXT_ModemTestTxCmd API 实现 CC26xx TRM SWCU117中"23.3.1.8 CMD_TX_TEST:发送器测试命令"部分中的 CMD_TX_TEST 序列(段号可能在较新的文档修订版中更改)。

    对于未调制配置、不使用白化(选项0)。
    对于调制配置、使用 PRBS-15 (模式2)白化。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、
    谢谢。 我们理解它。

    此致、
    Kz777