This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:下载 Project Zero 映像时出错

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579641/launchxl-cc2650-error-downloading-project-zero-image

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我尝试从 TI Resource Explorer 将 Project Zero 映像下载到 CC2650 LaunchPad、但遇到以下错误:

"无法启动 TI Cloud Agent:启动 TI Cloud Agent 失败"

我已安装 TI Cloud Agent 多次、但仍然遇到此错误。

有人可以帮我解决这个问题吗?

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种操作系统和浏览器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10、Google Chrome v56
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在我的 Windows 10 Google Chrome v56上测试 CCS 云、它工作正常。 如果您在 Chrome 上使用它时仍然有问题、我建议您尝试使用 Firefox。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功使用 Firefox 下载了该程序。 不知道为什么它不能与 Chrome 配合使用。 感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们欢迎您的到来、很高兴您知道 Firefox 适用于您的案例。