This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODNEM:CC2564MODNEM 与 EK-TM4C1294XL 连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577194/ccs-cc2564modnem-cc2564modnem-interfacing-with-ek-tm4c1294xl

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLDK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

我不熟悉 Launchpad、并将 CC2564MODNEM 与 EK-TM4C1294XL LaunchPad 板相连。

我搜索过但未找到与此接口相关的文档。  

我需要:

 

1) 1) CC2564MODNEM 和 EK-TM4C1294XL 之间通过调试端口进行物理连接。

2) 2)以 GATT 或 SPP 蓝牙堆栈协议开头的任何示例程序。

 

等待一些快速回复。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    [引用用户="Abhinav Saxena66"]

    1) 1) CC2564MODNEMEK-TM4C1294XL 之间通过调试端口进行物理连接。

    [/报价]

    EK-TM4C1294XL 不是 CC2564MODNEM 官方支持的平台。 为便于使用、我建议使用 DK-TM4C129X、该器件具有与 CC2564MODNEM 兼容的无线 EM 连接器。  

    使用 CC2564MODNEM 调试端口与 MCU 进行连接不是一个好主意、因为您必须考虑电压电平差异。 调试端口信号为1V8、MCU 将为3V3。 因此、您需要在两者之间放置一个电平转换器。 当使用无线 EM 连接器时、CC2564MODNEM 上已经有3个电平转换器负责处理此问题。

    因此,请使用 DK-TM4C129X: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack

    [引用用户="Abhinav Saxena66"]

    2) 2)以 GATT 或 SPP 蓝牙堆栈协议开头的任何示例程序。

    [/报价]

    您可以参阅 具有 SPP (经典 BT)和 LE (基于 GATT 的 BLE)配置文件的 SPPLEDemo 示例应用。

    此致、

    Vihang