This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:当我n‘t UBL 时、CC2540无法加载 RC-IMGE

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579614/cc2540-cc2540-can-t-load-rc-imge-when-i-try-the-ubl

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

     我按照  USB-MSD 开发人员指南的 SOC-8051通用引导加载程序构建我的 RC 映像。 下载 UBL.hex 后、我可以看到 USB MSB 器件。 但是、当我 将该 bin 文件复制到 USB MSB 目录中时。  复位后、它不 会跳转到应用程序代码的开头。 它仍然是  USB-MSD 器件。 其中有两个文件。

顺便说一下、我的 BLE-Stack 版本是  1.4.2.2.是否有人遇到同样的问题? 请告诉我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题。 原因是我没有在自己的应用程序中调用 appForceBoot()。 UBL 指南在第3.6.1节中提到了这一点、但我忽略了。添加后、一切都运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您找到了解决方案! )