This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:将 DSP 无线连接到计算机或平板电脑进行编程所需的无线连接解决方案

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, BLE-STACK, BOOST5545ULP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579321/cc2650-wireless-connectivity-solution-required-to-connect-a-dsp-to-a-computer-or-tablet-wirelessly-for-programming

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FBLE-STACKBOOST5545ULP

大家好、我想在 PCB 设计中添加一个无线芯片、可能是 CC2650、它允许我使用 SCL、SDA 12C 协议对其上的 DSP 进行编程。

这适用于医疗应用。 我希望能够使用计算机或平板电脑无线连接到该 DSP 并对其进行编程。

尺寸至关重要、因为它必须安装在微型 PCB 上。

如果可以、您能告诉我吗?如果可以、TI 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果尺寸很关键、我建议使用采用 WLCSP 封装选项的 CC2640R2F:2.7mm x 2.7mm。

    从软件方面来说、是的、您可以使用 TI-RTOS 和 BLE-Stack 开发您的应用。 我建议您开始使用 SimpleLink Academy:www.ti.com/simplelinkacademy

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS 您好、感谢您的回复。

    那么、如果我想在  PCB 上使用 CC2640R2F、我是否要将其连接到 DSP 和 VB?

    我是否需要 DSP 代码才能 使 CC2640R2F 与其通信。

    TI 是否能够帮助我编写此代码?

    在计算机或平板电脑方面、我是否可以  在 USB 格式插件中使用相同的 CC2640R2F 芯片、如软件狗或类似器件?

     我  的 PCB 上有一个 CC2640R2F、为了与 PC 或平板电脑通信、我需要一个类似的器件、这是正确的吗?

    您有什么参考设计可以帮助我实现这一目标、TI 是否可以帮助我完成这一步?

    此时、我必须使用接口将 DSP 连接到计算机、有线计算机。 我想在计算机上访问软件并对 DSP 进行无线编程、我可以使用 CC2640R2F 进行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS 您好、感谢您的回复。

    那么、如果我想在  PCB 上使用 CC2640R2F、我是否要将其连接到 DSP 和 VB?

    我是否需要 DSP 代码才能 使 CC2640R2F 与其通信。

    TI 是否能够帮助我编写此代码?

    在计算机或平板电脑方面、我是否可以  在 USB 格式插件中使用相同的 CC2640R2F 芯片、如软件狗或类似器件?

    那么  、我的 PCB 上会有一个 CC2640R2F、为了与 PC 或平板电脑通信、我需要在上面使用类似的器件、这是正确的吗?

    您有什么参考设计可以帮助我实现这一目标、TI 是否可以帮助我完成这一步?

    此时、我必须使用接口将 DSP 连接到计算机、有线计算机。 我想在计算机上访问软件并对 DSP 进行无线编程、 CC2640R2F 是否 允许我执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尽管您需要拥有应用开发的专属资源、但我们可以通过 E2E 以及 SDK 中的示例代码来帮助您提供支持。 一个集成示例是具有 CC2650的 BOOST5545ULP C5545 Booster Pack、可用作参考。 您将需要在 DSP 论坛中与我们的 DSP 专家联系、或查看有关 TI DSP 可用不同软件选项的产品材料。

    例如、如果您的 DSP 使用 I2C 接口、您可以使用 CC2640R2F 上的 I2C 驱动程序和 DSP 的编程模式来开发您的应用以控制 DSP。

    您是否有机会了解了 SimpleLink Academy?

    祝你一切顺利