This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:其他 TI 微控制器教程如何适用于 CC2640?

Guru**** 2553200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577074/ccs-cc2640-how-applicable-are-other-ti-microcontroller-tutorials-to-the-cc2640

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

特别是本系列: www.youtube.com/playlist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该教程涵盖了基于 ARM Cortex-M 的 MCU、因此我希望通用 ARM 编程也适用。 无线 MCU 需要 CC2640和 TI-RTOS 上稍有不同的外设。

    我推荐 使用适用于 CC2640的 SimpleLink Academy。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这些链接看起来非常有用、尤其是 simplelink Academy One!