This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使用 SPI 的示例代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576491/cc2650moda-example-codes-using-spi

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC2650MASIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN

在  BOOSTXL-CC2650MA + MSP-EXP432P401R 上使用 SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN、MSP432上有"simple_application_processor"和"project_zero"示例代码、这些代码使用 UART 与 CC2650MODA 进行连接。

1. MSP-EXP432P401R 上是否有任何使用 SPI 控制 CC2650MODA 的示例代码? 或者是否有关于修改代码以使用 SPI 代替 UART 的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    简单网络处理器固件仅使用 UART。 您可以运行具有 SPI 选项的完整主机测试网络处理器。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户的目的是能够通过 SPI 接口将 MSP432上运行的示例代码与 CC2650MODA 一起使用'project zero"。

    如果我们使用 Host_Test 项目(由于 SPI)、它是否支持 CC2640SimpleNetworkProcessorAPGuide.pdf 中列出的 API? MSP-EXP432P401R 上的"project_zero"是否起作用?