This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:我想将传感器数据从 SmartRF06 + CC2650EM-7ID 接收到智能手机。 并找到示例固件&Android 源代码。

Guru**** 2825495 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579543/smartrf06ebk-i-want-to-receive-sensor-data-from-smartrf06-cc2650em-7id-to-smartphone-and-find-example-firmware-android-source

器件型号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

我有 SmartRF06 + CC2650EM-7ID。
我已经编译并下载了 SimpleBLEPeripheral 项目、我有两个问题。


1.我想从智能手机(Android)获取 SmartRF06的加速计数据
如果您有相应的固件和 Android 应用程序、请告诉我。 (以及来源)

2.我找到了一个连接到上述设备的 Android 应用程序。 (SensorTag 和入门)
我正在寻找 Simplelink SensorTag 和 Starter Android 应用程序源。

我搜索了社区并找到了链接、但它是源代码的旧版本。
(IE) git.ti.com/.../sensortag-20-android

较旧版本无法正常工作、因此我想查找源代码的最新版本。 (希望 SensorTag 和 Starter)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 Android 参考代码的最新版本。 请注意、这使用了 CC2650STK SensorTag 套件、该套件可能更适合在手机上进行物联网应用开发、因为它包含运动传感器示例。

    在 stackoverflow.net 等网站上也有很好的 BLE 应用编程示例。

    祝你一切顺利