This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Invalid Board specified error

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650EM-7ID-RD, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579678/cc2650-invalid-board-specified-error

器件型号:CC2650

大家好。

我有一个提供此错误的项目。
#35 #ERROR 指令:"***ERROR***指定的电路板无效! 有关选项、请参阅 board.h。"    Board.c C/C++问题

该项目被编程为在我的 CC2650EM-7ID-RD 中工作、项目属性定义为 cc2650F128、所有3 .xx 项目文件在其上仅提及 cc2650。

错误指向 board.c 文件、该文件询问2650板、1310或1350是否已定义。 它返回错误、就像未定义任何错误一样(代码如下)。

这种不同的电路板配置在哪里?

您知道如何解决此错误吗?

谢谢、

Rui Costa;

在 board.c 中

#IF 定义(CC2650DK_7ID)||定义(CC2650DK_5XD)||定义(CC2650DK_4XS)
#include "./cc2650em/cc2650em_board.c"
#elif defined (CC2650STK)
#include "./cc2650st/cc2650st_board.c"
#elif defined (CC2650RC)
#include "./cc2650rc/cc2650rc_board.c"
#elif defined (CC2650_LAUNCHXL)
#include "./cc2650lp/cc2650lp_board.c"
#elif defined (BOOSTXL_CC2650MA)
#include "./cc2650bp/cc2650bp_board.c"
#elif defined (CC1310DK_7xD)|| Defined (CC1310DK_5XD)|| Defined (CC1310DK_4XD)
#include "./cc1310em/cc1310em_board.c"
#elif defined (CC1310_LAUNCHXL)
#include "./cc1310lp/cc1310lp_board.c"
#elif defined (CC1350_LAUNCHXL)
#include "./cc1350lp/cc1350lp_board.c"
#elif defined (CC1350STK)
#include "./cc1350st/cc1350st_board.c"
#elif defined (use_fpga)
#include "./cc2650fpga/cc2650fpga_board.c"
#else //未知电路板
#ERROR "***ERROR***指定的电路板无效! 有关选项、请参阅 board.h。"
#endif 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在项目的预定义符号中定义了 CC2650DK_7ID?

    祝你一切顺利