This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:SPPBLEClient 编译错误(CC2650 UART 转 BLE 桥接器)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575678/ccs-cc2650-sppbleclient-compile-errors-cc2650-uart-to-ble-bridge

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

有人可以帮助我
我从该链接 www.ti.com/.../tidcac1下载该修补程序 ,然后解压缩此修补程序,我找到了3个文件:1.附件
2.Components 3.projects
我替换此目录 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18中的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您想将 SPPBLEClient 与 BLE 协议栈2.2.1结合使用、可以从 GitHub 下载项目。
    github.com/.../cc2650lp

    TI-RTOS 中有2.13到2.20的拥抱重组、这会导致您看到的错误。 请在 GitHub 中使用该项目、并确保 CCS 编译器版本正确(您可以在我们的软件开发人员指南中找到所需的版本)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 GitHub 项目