This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:无线心脏监护仪损坏数据

Guru**** 2961030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2541, CC2540, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576699/ads1293-wireless-heart-monitor-corrupt-data

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: CC2541、 CC2540、

您好!

我选择了一个由另一位开发人员使用 TI 的无线心率监护仪参考设计启动的项目、该参考设计使用 CC2541通过 BLE 发送来自 ADS1293的仿真 ECG 数据。  当我启动项目时、有人告诉我来自其中一个 ECG 通道(V1电极)的数据损坏。  参考板使用 未修改的参考设计文件制作、TI 的可执行代码也未修改、三个板表现出相同的行为。  此时、我不知道 CC2541通过蓝牙发送数据时是否发生数据错误、或者是否是从 ADS1293获取 ECG 数据。  要通过蓝牙接收数据、我有一个 CC2540 BLE 软件狗。  我还有一个 CC 调试器、可以将其与 IAR Workbench 一起使用来调试 CC2541。

此时、我已经在蓝牙之前和之后捕获了一些数据、以便使用 BTool 进行比较。  它只是一小部分数据- 前两个完全缓冲区、我还没有发现其中的任何错误、但看起来 BTool 只能为我提供少量数据、因此我打算尝试数据包监听器、看看我是否可以查看数据流。

我的第一个问题是、是否有人知道在从 CC2541发送数据之前使用数据包监听器(或其他工具)捕获 BLE 数据流、同时捕获数据流的方法、或许可以使用 CC 调试器?

如果我发现问题不是通过蓝牙发生的、下一步是将 ECG 仿真器连接到参考设计和 ADS1293EVM 并联、并对数据流进行类似的比较。  那么第二个问题是、有人可以建议一种方法来实现这一点吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:目前还没有解决方案、但我可能不必同时通过 BLE 和调试器捕获数据。 我应该能够只使用调试器(JTAG)接口并找出一些问题。 不过、这是 CC2541论坛的一个问题。 我只是在这里发布它以获取信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算在采集 BLE 数据流的同时采集数据、然后再从 CC2541发送数据、则可以使用数据包监听器来执行该操作。