This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:OAD 映像抑制

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578479/cc2640-oad-image-reject

器件型号:CC2640

您好!

我正在对 cc2640执行片上 OAD。 我制作了图像 A、它可以与其他项目图像 B 正常配合使用。默认 simpleBLEPeripheral 项目需要图像 B。 我在 SimpleBLEPeripheral 项目的 CC2640 OAD 开发人员指南中进行了所有更改。 但当我尝试使用 BLE Device Monitor 应用进行下载时 它显示 OAD 图像被拒绝。

09:32:50.476 > OAD 已启动
09:32:50.491 > WriteRsp[FFC1]:ST=0 n=0
09:32:50.500 > Notif.[FFC1]:ST=0 n=8 00 80 16 41 41 41 41 41
09:32:50.500> OAD 图像被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求 OAD 专家对此进行研究。 同时、我建议使用调试器来确定在您的应用中发送该消息的原因。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya、

    您提到了使用另一个项目图像 B、您也引用了哪个项目?

    simple_peripheral 项目已经具有 IMG_B 配置、可以与指南中提到的所有更改一起使用;是否可以验证这是否有效?

    此致、
    反叛分子