请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540DK
您好!
我最近购买了 CC2540开发套件版本1.1.3。 我在过去的几天里设置了套件、并按照说明让套件正常工作。 我的下一步是仅使用天线单元 CC2540EM 分立式、与 SmartRF05评估板不同的电源和 MCU。 我查看 了这里提供的文档、但我似乎无法确定需要哪些天线单元的引脚以及需要哪些数据来实现传输。 首先、完全空白的传输就足以让我在 SmartRF Studio 7数据包监听器中看到读数。 天线是否只需要通过 VCC 引脚供电、并且可能需要通过复位来发送这种类型的空白数据包?
我的另一个问题与 SmartRF Studio 7数据包监听器及其如何解读接收到的数据包有关。 如何从数据包监听器软件获取发送数据包的天线地址? 这意味着我如何获取天线单元的地址、或者此信息是通过 MCU 发送到天线? 如果这些问题是愚蠢的问题、我深表歉意、但这是我第一次尝试无线传输工作。 我们非常感谢您的任何帮助。
此致、
Dave。