请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好!
我想检查 一下、对于 CC2640R2F、我可以找到5x5和4x4封装参考原理图的参考设计、我是否知道7x7封装有任何参考设计?
尤其适用于:天线连接 ANT P、ANT N、TX/RX 引脚、天线偏置、VDDR 和 VDDS 连接
谢谢、此致、
:KH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.