This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:F_WRITE 在使用 AUDDemo 示例应用程序时返回 FR_DISK_ERR

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576523/cc2564cstbtblesw-f_write-returning-fr_disk_err-while-working-with-auddemo-sample-application

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

您好!

我正在尝试运行 TI 的 CC256XSTBTBLESW 随附在 STM3240G-Eval 板上的 AUD 演示示示示示例应用。  

解码调用后、我将尝试将输出写入文件。 但是 f_write 返回"FR_DISK_ERR"

我尝试过的内容:

1. F_WRITE 在我进入 MainThread()函数之前工作良好。 它在我进入该函数后立即失败

2.一些在线搜索将我定向到此 主题 : https://www.infineonforums.com/threads/4175-FATFS-problems-f_write-causes-FR_DISK_ERR

有人能不能让我们指出  可能导致上述问题的软件/硬件配置?

提前感谢!

此致、

分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    STM3240G-EVAL 的 f_write()函数/FATFS 驱动程序不是 CC256XSTBTBLESW 的一部分。 此外、此问题与蓝牙没有直接关系。 由于是非 TI MCU/驱动程序存在此问题、因此我建议您联系 STM32以解决此问题。

    我将关闭这里的这个线程。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    感谢您的回复。

    在使用我们的项目时、我们没有遇到 f_write 的任何问题。 当我们尝试在 AUD 演示示示示示例应用中引入 f_write 时、会出现此问题。 我们想知道在示例应用中是否执行了一些导致此错误的设置。

    您能否指导我们访问 STMicro 中的任何论坛/主题/小组、以解决与此相关的问题?

    此致、
    分辨率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您通过 Google 搜索"STM32 forum"、您将找到 STMicro 支持论坛。