This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650 launchpad

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575950/cc2650-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650

您好!

我正在为我的项目开发 cc2650 launchpad 、我正在尝试为蓝牙通信编写代码。

我从 Resource Explorer 导入了'Project Zere'。 我遇到了许多错误。 代码卡在主程序的任何一个功能中、并且在超级终端上未显示任何内容。

因此,我无法在制订守则方面取得进展,而且我 不明白该守则是甚么错的。

能不能有人帮助我、并建议我如何使该代码正常工作。


谢谢、

此致

vaibhavi pandit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhavi、

    您可以按照 Project Zero ( dev.ti.com/.../index.html )或 SimpleLink Academy ( software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html )的说明进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 CCS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CCS 版本7。

    在我的备用设备 cc2650上导入主机项目时遇到问题。 我还下载了 ble stack,但无法在控制器上导入主机项目。

    感谢您,
    此致

    vaibhavi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。 非常有用。
    按照给出的步骤操作..

    在我的备用设备 cc2650上导入主机项目时遇到问题。 我还下载了 ble stack,但无法在控制器上导入主机项目。

    感谢您,
    此致

    vaibhavi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的主机项目是什么意思? 它是 BLE Stack 中的 hosttest 示例吗? 导入时有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    software-dl.ti.com/.../information.html

    在上面的链接中、请参阅导入主机测试。
    我卡在那里、在 Resource Explorer 中没有这样的主机项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从位于 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp\host_test 的本地文件夹中导入它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    虽然仍然无法正常工作、但我只能在导入主机项目的位置停留在那里。 我尝试了所有可能的方法

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhavi、

    您可以阅读《软件开发人员指南》( www.ti.com/.../swru393d.pdf )第2.6.3.3.1章导入现有工程中 Resource Explorer 中未找到的如何将工程导入 CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否进行屏幕截图以向我展示您看到的程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太感谢了:)

    我可以导入项目。

    我在 BLE 器件监控器中看到错误。 它显示器件错误。 我还尝试了 BTool 以连接主机测试程序。  它显示了相同的错误。
    我不确定如何处理它。 我还尝试更新设备的固件

    附加错误。 此外、连接的 COM 端口是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否由运行 HostTest 的 LAUNCHXL-CC2560模拟 COM3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已经在 LAUNCHXL-CC2560上编译和调试了主机测试代码。
    我也尝试连接辅助数据端口和 UART。 对于这两种情况、我会得到相同的误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex 下的预编译十六进制 cc2650lp_host_test_rel.hex 下载到您的 LAUNCHXL-CC2650、以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解如何预编译它。 请您详细解释一下

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预编译十六进制表示它已由 TI 编译并附加在 BLE Stack 中。