This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:1个闪存块擦除中有多少个闪存页?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579523/launchxl-cc2640r2-how-many-flash-pages-erase-in-1-flash-block-erase

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2640

您好!

  我想了解如何在 CC2640R2F 芯片的系统内可编程闪存上执行闪存擦除。 根据我目前的知识、1个闪存块由多个闪存页组成。

  片载 OAD 存储器布局图 A 包含7个闪存页、图 B 包含17个闪存页。 因此、如果我执行闪存擦除、那么在1个闪存块擦除中擦除多少个闪存页。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel、您好!
    CC2640上的闪存分为4KB 扇区、有时也称为页。 在我们基于8051的较旧 SoC 器件上、单页(仅称为 PAGE)的大小为1KB 或2KB。 更多详细信息可在 TRM (SWCU117)第8章"多用途指令存储器系统(VIMS)"中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我理解、对于 CC2640R2、前面提到的闪存页面也是一个闪存块。 因此、对于 CC2640R2、每个闪存页或闪存块都会擦除闪存。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的 OAD 软件开发人员指南中、映像块定义为"映像数据的实际块以及映像偏移量"、这是在 OAD 期间传输的映像的16字节块:
    software-dl.ti.com/.../oad.html