This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540T:是否可以将 TX_POWER 更改为2或3dBm

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579578/cc2540t-is-it-possible-change-tx_power-to-2-or-3-dbm

器件型号:CC2540T
Thread 中讨论的其他器件:CC2540BLE-STACKCC2541

大家好、

我知道、CC2540可以通过 HCI 命令将 TX_POWER 更改为4、0、-6、-23dBm。 是否可以将其更改为2或3dBm? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在理论上可能是可行的、但在 ble-stack 中不支持它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以通过将值直接写入 CC2540寄存器来完成此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    CC2540 BLE 项目不支持"TXPOWER"寄存器。 但我可以在 CC2541项目中使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷!