This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:48kHz 音频传输

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576778/cc2650-audio-transfer-with-48khz

器件型号:CC2650

你(们)好。

我希望通过 CC2650以48kHz 的速率使用24位 ADC 转换的音频 MIC 信号发送到 PC。

BLE 协议能够处理要传输的这种大数据速率吗?

如果是、TI 是否提供了任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为48kHz 时的24位 ADC 对于 CC2650来说太快了。 BLE Stack 2.2.1中的 CC2650 sensortag_audio 示例可以使用内置麦克风处理16位16KHz 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以以48kHz 的频率进行采样、并以16kHz 的频率发送数据包。 每个封装将包含3个样本。

    如果我记错了、一个包传输可以发送255字节。

    对于我的传输、每个采样需要3个字节 x 3 = 9个字节。

    但 BLE 真的可以发送16kHz 的软件包吗?

    此示例是否已经运行并发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是16K、该示例已在 BLE Stack v2.2.1中发布。