This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:simpleBLEObserver 与 TI-RTOS 不兼容

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576577/ccs-cc2650em-7id-rd-simplebleobserver-incompatible-with-ti-rtos

器件型号:CC2650EM-7ID-RD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我从 dev.ti.com/.../下载了示例项目文件

和 RTOS (v2.20.01.08): http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

使用 CCS v6。

导入项目时,出现了几个错误,我可以解决这些错误。 但现在有一个典型的"未解析符号..." 误差。 它说


未定义的首次引用

符号

------ --------

PowerCC26XX_getXoscStartupTime

PowerCC26XX_isStableXOSC_HF

PowerCC26XX_switchXOSC_HF

POWER_getDependencyCount

POWER_getTransitionState

POWER_INIT

power_registerNotify

POWER_releaseConstraint

POWER_releaseDependency

Power_setConstraint

>>编译失败

Makefile:181:目标'SimpleBLEObiles.Out'的配方失败

POWER_setDependency

power_unregisterNotify

driverlib_release_0_47020

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"SimpleBLEObserver.out"

gmake:***[SimpleBLEObserver.out]错误1.

gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****


首先、"整个计划"是什么意思? 为什么 CCS 不告诉我文件名?

嗯、我知道这些函数是在 Power.h 和 Powercc26xx.h 中定义的 它们都包含在其中、并有很好的参考。 但是、未包含的 Powercc26xx.c 中包含此函数的声明、原因是什么?

我缺少什么?

如果您需要更多具体信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您使用的是 TI ARM 编译器的哪个版本? (我们建议使用 TI ARM 编译器5.2.x 版。) 此外、您是否使用 CCS 6.2或更高版本?

    您是否下载了 BLE-STACK-2-2-1? ( www.ti.com/.../ble-stack)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    是的、我下载了堆栈 v2.2.1。 我使用的是 TI v15.12.3 LTS 编译器和 CCS v6.2.0.00050。

    顺便说一下、SimpleBLEObserverStack 正在编译、没有任何问题。
    我还在处理 SimpleBLEPeripherals、它的工作效果非常好、因此、如果可能、我希望保留我的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用 Marie 提到的编译器版本、则所有工程都可以顺利编译。 请尝试移至建议的编译器版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我下载此编译器的链接吗? 我无法在 CCS 中下载该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在我们的软件开发人员指南第2.6.3.1节中找到如何从 CCS 下载不同的编译器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、谢谢!