This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 监控器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576770/cc2650-ble-monitor-device

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

你好  

我在 BLE 器件监控器中看到错误。 它显示器件错误。 我还尝试了 BTool 以连接主机测试程序。  它显示了相同的错误。
我不确定如何处理它。 我还尝试更新设备的固件

附加错误。 此外、连接的 COM 端口是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COM3是否由 CC2650 EVB 仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以使用 BTool 代替器件监控器、它包含器件监控器的所有功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也使用了它。 也存在连接问题。 我还更新了固件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个版本的主机测试(来自哪个 BLE-STACK 版本)? 您的 CC2650芯片版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex 下的预编译十六进制 cc2650lp_host_test_rel.hex 下载到您的 LAUNCHXL-CC2650、以再次进行测试。