This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:适用于双堆栈

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576773/ccs-cc2640-for-ble-stack

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

HII 全部

我在 ccsv7中为 cc2640 ble 构建程序。

但我在 ccsv7中遇到了以下错误

我有 BLE 堆栈2.2。

-l"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc26xxware_2_24_03_17272/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib

未定义的首次引用
符号
------ --------
PIN_INIT ./main.obj

请尽快为我提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用 CCS7构建 BLE Stack 2.2中的哪个示例? 是否将 BLE Stack 安装到默认文件夹 c:\ti?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我安装了 BLE Stack

    这是我的主代码

    #include
    #include
    #include
    #include
    #include

    #include



    //#include
    //#include


    //PIN_Config BoardGpioInitTable[];

    const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={

    Board_LED | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭

    };
    int main (void){

    PIN_Handle hETAGPins;
    PIN_STATE 标签;
    PIN_init (BoardGpioInitTable);

    返回0;


    我遇到了以下错误

    未定义的首次引用
    符号 文件中
    ------ --------
    PIN_INIT ./main.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"S1_Bond.out"

    >>编译失败
    Makefile:142:目标's_Bond.out'的配方失败
    gmake.1]:***[S1_Bond.out]错误1.
    Makefile:138:目标“全部”的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

    请为我提供解决方案

    谢谢
    Nitin Kanani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算创建一个基本程序、我建议您在 dev.ti.com/.../上使用空项目