This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN BOM 列表

Guru**** 2552760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575536/cc2564modn-cc2564modn-bom-list

器件型号:CC2564MODN

您好!

我的重要客户需要 CC2564MODN BOM 列表。

他们正在尝试将此 MODN 与自己的芯片天线一起使用。

因此、他们很想知道 BOM 列表。

例如) 38.4MHz XTAL、一些用于后置天线滤波器的分立式组件等

通常、在 JPN 中需要此类信息才能 在客户上进行部件注册。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关硬件专家。 我们将研究此请求。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    如果我必须联系当地的 TI FAE /销售人员。 我会尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *更新

    HIRO-SAN、

    对于此查询、请与当地 TI FAE /销售人员保持一致。

    此致、
    Vihang