This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:如何关闭 CRC 错误检查?

Guru**** 2552750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576716/cc2540-how-to-turn-off-the-crc-error-checking

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2541BLE-STACK

我找到了可以在射频 prop cmd 头文件下关闭 CC2640错误检查的位置。 CC2540系列微控制器上是否有等效的方法。 因此、我们可以实施我们自己的错误检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JSR、
    CC2540仅支持 BLE 模式、在该模式下、始终为 BLE PHY 启用 CRC 校验。 在 CC2541上、您可以使用专有模式定义自己的数据包格式并启用/禁用自动 CRC 校验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如何访问 CC2541的专有模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转至产品文件夹并查找专有软件示例:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    专有模式意味着您必须编写自己的应用程序和堆栈。 双堆栈在双模模式下使用无线电、它与传播模式无关... 发言。