This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:2650需要多长时间才能将 UART 数据包转换为蓝牙协议数据包?

Guru**** 2551910 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576674/boostxl-cc2650ma-how-long-does-it-take-for-the-2650-to-turn-a-uart-packet-into-a-bluetooth-protocol-packet

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

根据我的理解、CC2650使用2640进行蓝牙传输、因此问题可能是2640将 UART 数据包转换为可通过蓝牙发送的数据包需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这取决于您的应用。 以 SPP_ble_server 和 SPP_ble_client 为例、可以立即感受到这种感觉。