This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 R2F 上使用栈 v2.2.1、并在更高版本上迁移到 v3

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576635/cc2640r2f-using-stack-v2-2-1-on-r2f-and-later-migrating-to-v3

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好、

如果使用 CC2640的客户没有带宽或时间评估/移植到目前在 CC2640R2F 上运行的 BLE Stack v3.0.0、 但仍希望在其当前产品中包含 R2F 硬件、以便在以后利用蓝牙5功能(取代现有的 CC2640)、他们是否仍然能够在 CC2640R2F 上运行我们的 v2.2.1堆栈并最终迁移到 v3? 当然、这意味着它们最初不能利用额外的闪存空间、但这并不是现在的问题。 自从我们将很多东西移到 ROM 后、是否会产生软件影响?

经过一些思考、我认为这是不可能的、否则我们可能会 NRND CC2640并将所有人迁移到 CC2640R2F。 如果有人可以确认、那将会很好。 如果您还能解释原因、我理解、我也很感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSF 您好!

    我相信 您的问题会在 BLE 论坛顶部的 CC2640R2F/CC2640/CC2650入门和常见问题解答中的 CC2640R2F 部分得到解决。

    问:我 的 CC2640/CC2650 BLE 固件应用是否与 CC2640R2F 兼容

    :通常、 BLE-Stack v2 API 和应用框架基本相同、包括 GAP/GATT 和 TI-RTOS 接口。 但是、由于 NV 存储器映射布局的更新、 您无法在 CC2640/CC2650CC2640R2F 无线 MCU 之间使用相同的二进制固件映像。 CC2640R2 SDK 中提供了迁移指南、其中包含将现有 BLE-Stack v2.2应用移植到 CC2640R2F 的说明


    问: CC2640/CC2650是否 仍然可用和受支持?

    :与第一代 CC254x BLE MCU 一样、TI 尚未宣布停止使用 CC2640/CC2650 无线 MCU 的任何计划。 产品支持将继续通过 E2E 提供。 我们鼓励希望可升级到蓝牙5或需要为其应用提供额外闪存的客户使用 CC2640R2F 开始新设计

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JXS!