请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650、
我正在使用板载 CC2650-LaunchPad XDS100、并使用 CC2640将其连接到我自己的板。
立即启动使用 SDK 中的 SimplePeripheral 开发板。
但是、使用 XDS 使用 CCS-V7进行调试、代码将无法正常运行。 始终需要执行以下操作
- 单击"Debug"以开始加载代码
- 如果现在点击"Resume"、代码将卡在某个位置
- 尝试设置断点、"SimpleBLEPeripheral_taskFxn"将永远不会到达
- 准备就绪后、单击"终止"
- 单击"Debug"以开始加载代码(再次)
- 现在点击 "Resume"、代码正常运行
电路板将 5根导线连接到 LaunchPad 跳线(移除连接到板载 cc2650的所有现有连接器)
- 3.3V、GND、TMS、TCK、复位
感谢您的任何建议