This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2640:无法启动调试会话

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579372/compiler-cc2640-the-debugging-session-could-not-be-started

器件型号:CC2640

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试下载并调试 CC2640上的 simple_observer 示例。 我使用 IAR 构建软件、使用 I-jet 进行调试。 在我尝试加载和调试时生成后、它会显示一个错误、如图所示。

可能的解决方案。  

等待您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 IAR 中选择 I-Jet 的调试器接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了解决方案。 首先、我构建了堆栈、然后它的应用程序工作正常。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、很高兴知道它现在可以正常工作。