This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:简单 BLE 广播设备项目已出现#39;t 正常工作。

Guru**** 2553200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, LAUNCHXL-CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578784/cc1350-simple-ble-broadcaster-project-isn-t-working

器件型号:CC1350

你(们)好。

我正在尝试在 CC1350 Launchpad 上实施简单的 BLE 广播设备项目。 我已将标题为"simple_broadcaster _cc1350lp_app"的项目从 BLE SDKv2.02导入到我的 CCS 工作区中。 构建 CC1350 Launchpad 并对其进行编程后、我将无法获得通过智能手机上的 BLE 信号广播。 我正在 Android 手机上使用简单的 BLE 扫描仪应用。

可能的问题是什么? 需要帮助。

此外、如果我有任何问题、请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还将堆栈项目下载到 CC1350中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 我将该项目下载到 CC1350中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6来构建示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    以前、我收到旧编译器版本的警告。 现在、我已经下载了用于构建此示例的 TI ARM 编译器 v5.2.6、但我仍然面临相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需使用 CCS7来测试 LAUNCHXL-CC1350上的 simple_broadcaster、一切都正常。 您是否使用 CCS7?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    我目前正在使用 CCS v6.2.0对板进行编程。 我应该尝试 CCS v7吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我建议您在 CCS 7上尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过通过 CCS 7对其进行编程。 我的手机上仍然没有任何 BLE 广告。