This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:刷写后器件固件不运行、但软件在调试器上运行

Guru**** 2552730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576421/rtos-cc2640-device-firmware-does-not-run-after-flashing-however-software-runs-on-debugger

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

该器件 使用 CCS v6.1.1在调试器上正常运行、并且可以使用 BLE 器件进行连接。 也可以切换 IO 引脚、这也是有效的。 但是、当调试器断开连接时、同一软件不运行或切换 IO 引脚。

有什么想法?

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    监控 TI-RTOS 论坛的任何人都不可能回答此问题。 我继续将该主题移至器件论坛、希望它能在那里获得更快的响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在运行 sensortag 示例?
    如果是、您需要在已编程内容的基础上对 BIM 进行编程。
    如果没有、您能否指定您使用的是哪个程序/版本的 BLE 堆栈/硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行 simpleBLEPeripheral 项目、项目中缺少 CCFG.c。 我在 C:\ti\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423\projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC26xx\ccs\Config 下期望它
    为了快速修复、将 ccfg.c 从 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\cc26xxware_2_24_02_17393\startup_files 复制到我的应用程序中。
    应用程序现在从闪存运行、而无需连接调试器。 不确定调试器在执行什么操作/为何在不包含 ccfg.c 数据段的情况下运行调试器。 供参考:TI SDS110 USB 调试探针。]

    Terry