This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650DK:SimpleBLEPeripheral -超时等待目标停止

Guru**** 2551780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579210/ccs-cc2650dk-simplebleperipheral---timed-out-waiting-for-target-to-halt

器件型号:CC2650DK

工具/软件:Code Composer Studio

无法使 SimpleBLEPeripheral 应用与 SmartRF06评估板配合使用。

我第一次编译并运行它时、没有发生任何事情(没有错误)、但 LCD 上没有显示任何内容、看起来就像死了。

已决定重新编译项目"清理"、但现在无法加载:

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。
Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:超时等待目标停止
Cortex_M3_0:GEL:文件:C:\Users\Rick \workspace_v7\SimpleBLEPeripheral\Debug\SimpleBLEPeripheral.out:加载失败。

希望我使用的是正确的示例应用... CC2650开发套件(7ID)、SimpleBLEPeripheral。

后续步骤?

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    您是否在应用项目(simple_peripheral_cc2650em_stack)之前编译和加载了堆栈项目?

    此外、"清理"项目意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有先加载堆栈项目。 它是作为 BLE 外设项目的一部分构建的。 如何单独加载? "清理"是指构建选项、我认为这会使整个项目(外设应用程序和堆栈)从零开始。 我很显然是这里的一个节点...谢谢你们的帮助! Rick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    您可以通过右键单击并选择"Debug As -> Code Composer Debug Session"来加载每个项目。 您可以在《软件开发人员指南》第2.6.3.3章使用 CCS ( http://www.ti.com/lit/swru393 )中阅读相关内容。