Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
CC2640 4x4定制板、TI RTOS 2.20.1.08、ble_sdk_2_02_01_18、
simple_peripheral_cc2650_lp_app。
是定义硬件时电路板上所需的专用引脚
ADC 驱动器的属性? (附加的硬件属性定义
UART 和 ADC 驱动程序)。
该应用同时使用 UART 和 ADC 驱动程序、但从不在
相同的时间。 如果 UART_RX 引脚上没有活动、UART_RX 变为
ADC 驱动器的模拟输入引脚。
ADC 驱动器本身在应用中工作正常。 当使用 UART 时、
(仅用于传感器校准、与外部处理器通信)、传感器
到达硬故障异常、无法 通过 UART 正确通信
(随附屏幕截图)。
在使用 UART 时、我想知道是否没有访问 ADC 驱动程序
导致此异常。
谢谢、
Priya
const ADCCC26XX_HWAttrs adcCC26xxHWAttrs[1]={
{
.adcDIO = Board_UART_RX、
.adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_AUXIO3、
.refSource = ADCCC26XX_fixed_reference、
.samplingDuration = ADCCC26XX_SAMPLING_DURAY_2P7_US、
.inputScalingEnabled = true、
triggerSource = ADCCC26XX_TRIGGER_MANUAL
}、
};
CONST UARTCC26XX_HWAttrsV1 uartCC26XXHWAttrs[CC2650_LAUNCHXL_UARTCOUNT]={
{
baseAddr = UART0_BASE、
powerMngrId = PowerCC26XX_Periph_UART0、
.intNum = INT_UART0_comb、
.intPriority =~0、
.wiPriority = 0、
txPin = Board_UART_TX、
rxPin = Board_UART_RX、
ctsPin = PIN_Unassigned、
rtsPin = PIN_Unassigned
}
};