This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:包括或辅助服务

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579196/cc2541-the-include-or-secondary-services

器件型号:CC2541

如何在 simpleProfileAttrTbl 中添加 include 服务,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 HIDEMUKBD 项目中看到一个示例:

    静态 gattAttribute_t hidAttrTbl[]=

    // HID 服务

    {ATT_BT_UUUART_SIZE、primServiceUUID}、/*类型*/
    GATT_permit_read、 /*权限*/
    0、 /*句柄*/
    (uint8 *) hidService (&H) /* pValue */
    }、

    //包括的服务(电池)

    {ATT_BT_UUUART_SIZE、includeUUID}、
    GATT_permit_read、
    0、
    (uint8 *)包括(&I)
    }、

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道这一点、但我不知道有关 that.it's 的更多详细信息、只是添加了 include UUID、如何知道这是电池服务?
    谢谢