请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2640
我对 ROM 中包含 BT 堆栈的新 CC2640R2F 有3个问题。
1) 1) 应用是否可以使用所有128K 的可用闪存?
2) 2) 无线下载 OAD 功能是否也已移至 ROM、如果不是 OAD 需要多少应用程序闪存?
3) 3) 何时可提供更大的闪存 CC2640R2F?
谢谢、
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
扎希德
感谢您提供的信息、但我仍有一些问题:
1) 1)我确实读取了该链接、并声明"借助 CC2640R2F、可为蓝牙4.2外设应用提供高达80kB 的额外免费闪存。" 我对"附加"一词感到困惑。 我当前的 CC2640项目具有闪存中的堆栈、堆栈使用大约65k、应用使用大约50k。 如果该应用程序仅可使用80k、则仍然使用128-80 = 48k 进行堆栈?
2) 2)还行
3) 3)还行
John