This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:CC2640R2中是否支持 AES_ECB_EncryptData()?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578743/rtos-cc2640r2f-does-aes_ecb_encryptdata-support-in-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2640BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

我们在 cc2640中使用了 AES_ECb_EncryptData()来进行数据加密。 现在我们迁移到 R2,发现 AES_ECb_EncryptData()不起作用。 由于它调用 ROM 和 R2 ROM 中的代码、因此软件与 cc2640128完全不同。 我们是否应该对 AES_ECb_EncryptData()进行任何更改?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    此 ROM API 在 CC2640R2F 中不可用。 您可以安全地将 RTOS 加密驱动程序用于 AES 操作、而不会与 BLE-Stack v3.x 中的 BLE 协议栈发生任何冲突

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    非常感谢您的回复。 您能否分享一个在 CC2640 R2中使用加密驱动程序的 AES 128位 ECB 加密示例?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    Crypto TI 驱动程序 doxygen 页面中有一个 ECB 示例。 在您的本地计算机上、这是:
    文件://C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/docs/tidrivers/doxygen/html/_crypto_c_c26_x_x_8h.html

    祝你一切顺利