This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:示例中展示了如何将 CC25xx BLE 构建为主设备/客户端设备。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576283/cc2650-in-which-examples-is-shown-how-to-built-the-cc25xx-ble-as-master-client-device

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

大家好、

我需要开发一对构建为两个蓝牙器件的系统。 其中一个是从属服务器+服务器,而另一个是主服务器+客户端。 我已卸载了所需的 ble 示例、并查看了如何构建项目。 但是、所有这些示例都显示了如何构建蓝牙从属设备+服务器设备。 以及我找不到的有关如何构建 Master+Client 设备的示例。 有人知道在哪里可以找到主 BLE 示例吗? 它编写在哪些文档中?

此致

Boris Fridman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用我们的 BLE 堆栈附带的开箱即用示例。

    simple_central 是具有客户端的主设备、simple_peripheral 是具有服务器的从设备。 这两个项目彼此合作。
    要下载 BLE 堆栈、您可以访问 ti.com/ble-stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin Lee:

    正如您写的那样、我尝试编译 simple_central _cc2650em 示例并将其放入开发板、但在编译后、代码编写器给出了以下错误:

    连接到目标时出错:

    (错误-600 @ 0x0)
    无法找到所需的动态库。
    库不在搜索路径上。
    (仿真包6.0.504.4)

    如何解决此问题?

    此致

    Boris Fridman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 CCS 还是 IAR? 您将 BLE 堆栈下载到哪里?
    您是否首先构建了堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 code composer。
    我已经解决了这个问题。 它只要求我更改编程器。
    但现在我还有另一个问题。 如果我正确地站立、这些示例需要具有 LCD 和按钮的电路板、而我具有不带 LCD 的 CC2650 LaunchPad。 是否可以通过6个引脚连接到标准1602 LCD、或者我需要快速 LCD。
    是否可以使用 UART 检查这些示例(在该示例中提到了有关 UART 显示的内容)。 如果是、如何操作?

    此致
    Boris Fridman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 simple_peripheral 与 LP 一起使用,也可以在以下位置找到 simple_central: github.com/.../simple_central

    simple_central lp 的文档可在此处找到:
    github.com/.../simple_central_lp.md

    它们都启用了对 UART 的记录。