This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578728/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

大家好!

我有以下问题:

  1. BLE 和 ZigBee 堆栈同时工作? 还是一次一个?
  2. 如果必须切换堆栈、
    1. 过渡时间是多少?
    2. 保持在当前堆栈上是否有时间限制?
    3. 您的实现是否会自动切换堆栈? 或者应用程序必须执行它吗?
    4. 堆栈是否能够相互共享信息?
    5. 堆栈是否可以随时来回切换? 或者、堆栈切换后、它就无法再切换了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我们来看看低功耗蓝牙论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它一次只能工作一次。
    2. CC2650上没有足够的闪存来存储 BLE 和 Zigbee 堆栈。 如果您想同时支持这两个堆栈、则必须使用外部闪存来保留这两个堆栈、并在运行时加载其中任何一个堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢。

    您是否知道 TI 是否提供了 MCU 来支持同一 SoC 中的 BLE 和 ZigBee 堆栈?

    如果您不知道,您能给我一个合适的论坛吗?

    BR、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、TI 没有这样的 SOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢你能抽出时间。