This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650EM-7ID-RD:如何使用笔记本电脑内置 BLE 连接 CC2650EM-7ID (简单外设)

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573154/starterware-cc2650em-7id-rd-how-to-connect-with-the-cc2650em-7id-simple-peripheral-with-laptop-build-in-ble

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他器件:CC2640LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Starterware

大家好、我正在尝试将我的笔记本电脑与内置 BLE 4.2配合使用、并连接到 CC2650EM-7ID+SmartRF06 EVA 板(编程为简单外设)。

-Windows 7 (64位)
-内置 BLE HCI 版本8.256 LMP 版本8.2556
-标准蓝牙链路串行(COM3)

BLE Device Monitor 工具无法连接到我的笔记本电脑内置 BLE。  

问题:
1) 1)此 BLE Device Monitor 工具是否 仅支持 TI CC2640 USB 软件狗?  
2) 2)如何使用我的笔记本电脑内置 BLE 连接 CC2650EM-7ID (简单外设)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BLE Device Monitor 工具仅支持 TI CC2640 USB 软件狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着我必须使用 CC2640 USB 软件狗来开发 PC 主机软件?
    还有其他选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 BLE 硬件在 MacBook AIR 上安装 Win10、并且可以配对在 LAUNCHXL-CC2650上运行的 simple_peripheral。 我认为您可以编写自己的 Windows 应用、以控制桌面上的内部 BLE 硬件并连接 CC26xx BLE 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真的吗? 我无法在 Win7戴尔笔记本电脑上配对 CC2650EM-7ID+SmartRF06 EVA 板....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了供您参考、我只需将 BLE Stack 2.2.1中预构建的十六进制 cc2650em_simple_peripheral_rel.hex 下载到我的 CC2650EM-7ID+SmartRF06、我就可以将其与运行在 Mackbook 上的 Win 10配对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够在 CC2650-71D+SmartRF06板上看到"已连接"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 YK、我认为这是 Windows 7问题、因为 BLE Smart 在 Windows 7中不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、您知道这一点很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否知道如何在连接 BLESPP_Peripheral 后发送/接收数据?

    我尝试了一些移动应用和 PC BLE 工具、即使他们可以发现 并连接设备 、但无法发送/接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的 BLESPP_Peripheral 是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是指 CC2650EM-7ID+SmartRF06 EVA 板(编程为 SPP_BLE_SERVER)、UART_BLE 演示。
    我可以连接到 iphone 设备、但无法检索任何数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您假设在另一个 CC2650EM-7ID+SmartRF06上运行 SPP_ble_client 并使它们相互通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使 SPP_BILE_server 连接到移动设备或 LT 计算机。
    我想摆脱 SPP_ble_client、这是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是可行的、但我没有这方面的经验。