This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以设置 CC2541扫描一个射频通道中的数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576194/can-set-cc2541-scan-the-data-in-one-rf-channel

Thread 中讨论的其他器件:CC2541BLE-STACKCC2540

尊敬的 TI 工程师:

  CC2541作为中央设备、我能否将 CC2541设置为仅扫描一个广播射频通道中的数据?

是否有任何 API 可用于设置此项? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、TI BLE Stack 不支持此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hark、
    这是不允许的(请参阅蓝牙核心规范)、并且在 Ble 堆栈中不受支持。 但是、您可以使用数据包监听器(带 CC2540 HW)在单个通道上进行监听。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。