This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:有关 CC2640R2F-Q1的问题

Guru**** 2553630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578843/cc2640r2f-question-about-cc2640r2f-q1

器件型号:CC2640R2F

您好!

我的客户将使用 CC2640R2F-Q1。
请告诉我以下问题。

 1. ACC2640R2F (RGZ 封装)和 CC2640R2F-Q1电路板设计是否相同?
   请告诉我是否有任何需要注意的问题。

2. BLE 的正常数据通信是否使用 AES 加密?
  我可以只加密任意数据吗?


此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CC2640R2F-Q1符合高可靠性汽车应用的要求、电路板设计上不应有任何差异。

    2.如果不进行配对和绑定、则不会对 BLE 数据进行加密。 您可以在需要在应用程序中加密任意数据时对其进行加密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、对于 RGZ、是相同的。 请参阅相应 PDF 数据表中的机械数据图。

    您可以使用支持 AES128的 Crypto 驱动程序加密应用程序数据。 如 YK 所述、如果使用 BLE 配对/绑定、则链路层将使用 AES128执行加密。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YiKai、JXS、

    感谢您的回答!

    由于您的快速回答、我被保存下来。
    我将立即回复我的客户。

    此致、
    Miyashiro